This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:双向功能

Guru**** 1138870 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLARUINV, TIDM-HV-1PH-DCAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784421/tidm-solaruinv-bidirectional-functionality

器件型号:TIDM-SOLARUINV
主题中讨论的其他器件: TIDM-HV-1PH-DCAC

大家好、我正在构建一个双向并网电源/接收器、并通过 TIDM-SOLARUINV。 我看到该设计需要在反激式转换器中使用二极管、但我想知道是否可以通过在微控制器上添加开关和栅极驱动控制来构建双向功能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

     有关 这一主题的适当专家已经结束,将于本星期四返回。 您可以在本周四之后获得反馈。 感谢您的耐心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是适合您的应用的设计。 您需要一个双向并网逆变器/PFC 级、后跟一个双向直流/直流级。 对于第一个设计、我们将此设计作为参考:

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC

    此硬件具有双向开关(FB 逆变器)、并具有用于并网逆变器应用的软件。 但是、它没有适用于 PFC 应用的软件。

    有关第二个参考设计、请参阅我们的双向直流/直流参考设计、网址为:

    www.ti.com/.../TIDM-BIDIR-400-12

    这两种设计将为您提供您计划设计的双向电源的参考。

    Shamim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    感谢您的快速响应。 我相信这会为我们提供所需的一切。 关于逆变器电桥的另一个问题:除了 LCL 滤波器、对于光伏逆变器设计、我注意到电感器右侧有两个开关与二极管一起连接、而在另一个设计中、两个开关对都连接到左侧。 您能解释一下这背后的原因吗?

    感谢你的帮助!

    -Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    TIDM-HV-1PH-DCAC 是传统的全桥逆变器。

    为了在微型逆变器市场中受益、太阳能 U INV 使用定制拓扑、但无法提供双向功率流。 初级侧转换器具有非隔离的优势。

    请参阅

    高效的单相无变压器
    用于并网光伏系统的逆变器

    Samuel Vasconvelos Araújo,学生成员,IEEE,Peter Zacharias,成员 IEEE、和
    Regine Mallwitz、IEEE 成员

    IEEE 工业电子产品交易、VOL。 第57期,第9期,2010年9月