This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:制动电流控制

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172175/drv8301-69m-kit-control-of-braking-current

器件型号:DRV8301-69M-KIT

罗燕明:我刚才注意到,论坛上有一个讨论,就是可以通过上下两侧的打开和关闭来实现制动。 如果电机电感较大、则会产生电流尖峰、这可能会损坏 IGBT。 您是否需要考虑这种情况?  如有必要、TI 是否有解决方案?

此致、

答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 如果您使用此类插入式制动模式、则没有限制电流的解决方案。 如果可能、您必须实施再生制动或动态制动。