This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:64引脚 TMS320F280045的 SDFM-1时钟输入问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786528/tms320f280045-problem-about-the-sdfm-1-clock-input-of-64-pin-tms320f280045

器件型号:TMS320F280045

在数据表中、据说有3个 SDFM 通道、但只能将两个 GPIO 定义为 SDFM 时钟输入(__LW_AT__SD1_C1和 SD1_C3)。

那么、如果我们要使用第三个 SDFM 通道、如何定义 SD1_C2或 SD1_C4? 数据表中未定义引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    徐俊中、您好!

    TMS320F280045的64引脚型号具有2个 SDFM 时钟输入(C1和 C3)、只能在 GPIO 引脚上输出。

    请使用相同(TMS320F280045PZ)的100引脚型号来获取 GPIO 上的所有4个时钟输入。

    谢谢、此致
    Pramod P