This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:静态代码分析工具

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786427/compiler-tms320f28377s-static-code-analysis-tool

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

是否有一个静态代码分析工具可与 CCS/嵌入式 C 良好配合使用。我搜索了互联网。 但没有发现任何看起来对嵌入式系统有用的工具。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CCS 本身具有一些静态分析检查、例如 MISRA C。您可以导航到项目属性->编译器-> C2000编译器->高级选项-> MISRA C 2004。 您可以启用必要的规则、并在编译期间对其进行检查。
    还有其他第三方工具、如 LDRA、Klockworks 等、用于静态分析。

    此致、
    Veena