This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C28346:是否可以通过 CCSV8上的控制套件或 c2000ware 库使用 C28346 MCU?

Guru**** 2534040 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320C28346, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785970/ccs-tms320c28346-is-it-possible-to-use-c28346-mcu-via-control-suite-or-c2000ware-libraries-at-ccsv8

器件型号:TMS320C28346
Thread 中讨论的其他部件:C2000WAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我想将 TMS320C28346 MCU 与 C2000ware 或控制套件等 TI 库配合使用。 正如我看到的、控制套件支持 TMS320C28346 MCU、但仅在 ccsv4上。 我可以 通过控制套件或 ccsv8上的 C2000Ware 库使用 TMS320C28346 MCU 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您正在寻找该器件的示例和器件支持配套资料、则应使用 controlSUITE。 如果您正在寻找 C2000库的最新版本、可以从 C2000中获取这些版本。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如前所述、控制套件支持 TMS320C28346 MCU、但仅在 Code Composer Studio Versiyon 4 (ccsv4)上支持。 问题是、我想将控制套件 C2837x 器件支持示例与 CCS 版本8一起使用、这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以将 controlSUITE 与更新版本的 CCSv8配合使用。