This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:PWM 通道查询

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785440/tms320f28374s-pwm-channel-query

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好,  

我的一位客户正在其应用中使用 TMS320F28374S。  

此应用程序与 Railways 电池充电器相关。 以下2个问题需要您的帮助:

1)是适用于此 MCU 的符合 AEC-Q 的版本。 ? 100引脚版本中的首选项。 数据表中无器件型号参考。  

2)是内部可用的 PWM 通道间的相移。  

用于参考附加要求图片。

此致

曼达尔-  

Arrow Electronics -印度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼达尔
    a1)该系列中最接近规格 Q 额定器件的是 TMS320F28375SPZPQ。 唯一的区别是、374S 上有1MB 的闪存与512KB 的闪存。
    A2)是的,PWM 可以同步到相同的时基,然后更改比较子系统内的开关事件以实现所需的相移。
    C2000Ware 中的示例应该是一个良好的开始 C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\epwm_updown_AQ

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matthew 的快速响应。  

    我已将此内容转发给客户,并将回复您。  

    对于 MCU,建议的器件 TMS320F28375SPZPQ 为100个引脚,我最近从客户那里得到的是,应用需要更多的 GPIO,因此需要更多的引脚数,以便计划使用 TMS320F28335PTPQ 部件。  

    请告诉我您的想法。  

    此致

    曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    如果客户已经在使用 F28375S、那么迁移到 F28377S 将需要最少的工作才能获得 PTP 封装+ Q 认证。

    F28335也是一个很好的部分、如果客户尚未在 F28375S 上进行过多开发、它可能是一个不错的选择。