This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:ACI 速度估算器宏定义

Guru**** 2593940 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786088/tmdshvmtrpfckit-aci-speed-estimator-macro-definition

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、

我正在从事 HVACI_Sensorless 项目、

是否有人可以向我解释为什么 ACISE 宏滑移中的标么值?

我看不到 IQtoIQ21 (v.Wslip)背后的想法、为什么要转换 slip 格式 qtoq21?

为了更清楚地说明、是否有 ACISE 宏的任何方框图?

提前感谢、

S.Tarik、

#define ACISE_MACRO (v)\/*

转差计算*/\
v.SquaredPsi =_IQmpy (v.PsiDrs、v.PsiDrs)+_IQmpy (v.PsiQrS、v.PsiQrs);\

v.IQmpy (v.ps1、v.flu.rx)
\v.psi

(v.v.rx)/v.v.rmpiQs (vrx)= v.vrx (v.psi)/v.vrx (vrx vrx (vrx)/vr.rx (vrx)/vruliQvrx (v_v_v_vrmpiQs
)/vrx (v_v_vrx (vrx)/vrx (v_vrx) vrx (v_v_vruliF)/v_vrx (vrx (vrx) vrx (v_v_v_v_v_vrulk2) v

\
else v.WSyn = v.WPsi;\

////低通滤波器,Q21 = global_Q* Q21 + global_Q* Q21*/\
v.WPsi =_IQmpy (v.K3、v.WPSI)+_IQmpy (v.K4、v.WSyn);\

v.WQ*= v.WQ21 = v.Thetx

= v.w.Qx = v.rip;v.v.Q21 = v.v.v.v.qx = v.v.rx = v.rw.rx = v.rw.q21\/*

将估计速度限制在-1到1个标幺值之间*/\
v.WrHat=_IQsat (v.WrHat、_IQ21 (1)、_IQ21 (-1));\
v.IQHat =_IQ21toIQ (v.WrHat);\

// Q0 = Q0 = Q0 Wrglobal_Q =>_IQx (-Vmpy
);

\#.rmpy_r_rx =_rmpy_r_r_rq_(_rmpy_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的示例仅在 p.u 中完成 。 默认 Q 值为24、而对于速度、则为21。 这就是为什么需要 Q 转换来使转差速度达到与速度相同的 Q、以便可以添加/减去它们。

     给定您在 controlSUITE 中看到的文档的任何方框图都是我们拥有的。 我想您应该能够在有关电力驱动的工程设计文本簿中找到这一概念。