This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:Code composer labs load

Guru**** 2527810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785774/ccs-tmdshvmtrinspin-code-composer-labs-load

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

     我有套件  

TMDSHVMTRINSPIN 

是 Code Composer 的新功能,如何加载实验并构建它,如果有视频的话,就会很棒,每个实验的描述都没有显示错误,我怎么能解决这个 问题,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处的技术讲座介绍了 Code Composer Studio 的基础知识。 dev.ti.com/.../

    它运行在不同的电路板上、但它仍然值得一读、因为它具有大量的屏幕截图。

    这里有一个入门视频:
    dev.ti.com/.../


    对于特定于此板的培训、我将把此主题移至 C2000论坛、那里的团队可以为您提供帮助。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John