This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TI#39的 C2000微控制器中使用了哪种 ISA (指令集架构)?

Guru**** 2529580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785771/tms320f28377d-which-isa-instruction-set-architecture-is-used-in-ti-s-c2000-microcontrollers

器件型号:TMS320F28377D

您好!

虽然我在网上做了一些研究、但我找不到确切的答案。 C2000系列的 ISA 是什么? (MIPS、SPARC 等)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000具有专有 ISA。  当前器件基于 TMS320C28x CPU、有关详细信息、请访问:

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard。