This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:[常见问题解答] TMS320F28379D:如何在 CMPA 和 CMPB 事件上生成 ePWM 中断?

Guru**** 1955440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779040/ccs-tms320f28379d-faq-tms320f28379d-how-can-i-generate-an-epwm-interrupt-on-both-cmpa-and-cmpb-events

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想尝试使用您的代码、但我对微调 CPU1或 CPU2有问题。 如果我定义 CPU1、则会出现13个错误。 请帮帮我。

谢谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误描述是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特里达纳、

    如果您仍面临此问题、请告知我们。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜问题已经解决了。 但是、这是一种在 CMPA 和 CMPB 匹配上获取中断的方法。

    1.使用系统中未使用的另一个 ePWM 模块
    2.将中断设置为在 CMPx 上发生、您需要在原始 PWM 模块中生成中断。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。