This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 TMS320F28377D 时、是否需要上拉硬件中的 SCI 引脚?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784922/tms320f28377d-do-i-need-to-pull-up-sci-pins-in-hardware-when-using-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D

您好!

  我想知道在使用 TMS320F28377D 的 SCI 时是否需要在硬件中拉高 SCI 引脚? 我对此有疑问、因为我看到了其他人的一些原理图、其中 SCI 引脚在硬件中被上拉、我想知道是否有必要?  我是否只能使用软件上拉?

  感谢你的帮助! 我不熟悉硬件设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    一般而言、这是一个复杂的问题、需要回答。  您是否有更多有关您尝试连接的内容的详细信息?  这是用于与使用 CMOS 电平的其他处理器进行板载通信、还是用于通过 RS-232收发器等进行非板载通信?  是否要通过 SCI 引导 C2000 (或通过将 C28x 作为主器件的 SCI 引导已连接的器件)、或者这只是在一切启动并运行后进行常规通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Devin、
    感谢您的回复! 我想使用 sci 通过 RS-232收发器与计算机通信、在这种情况下、我是否应该在硬件中上拉 TX 和 RX 引脚? 如果是、我应该如何选择上拉电阻器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您是否选择了 RS-232收发器? 查看一些数据表、可以看到这些产品通常集成了下拉电阻器(总线极性反转、因此它们使用下拉电阻器而不是上拉电阻器)、因此您可能不需要额外的下拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、
    感谢你的帮助。 我将尝试这两种方法。