This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/INSTASPIN-BLDC:有关 InstaSPIN-FOC 驱动 BLDC 的相电流的一些问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785370/compiler-instaspin-bldc-some-question-about-the-phase-current-of-bldc-driving-by-instaspin-foc

器件型号:INSTASPIN-BLDC

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

如果对 BLDC 进行,使用 InstaSPIN-FOC  )BLDC 的相电流也将是正弦信号?或方波信号?、因为我发现我的电机的相电流(BLDC 。失真(不是正弦信号、也不是方波信号)、您可以参考图

图中显示的相电流是否 会使 FAST 恶化、或导致误差角度估算?

2.哪些因素会导致相电流波?不良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 遵循 BEMF 形状来控制电流输出、电流信号的纯正弦或梯形/方形在理想情况下显示。 在实际情况下、电流波形取决于电机规格(如 BEMF 波形)和电流/电压的采样信号质量。
    2.如上所述、电机的 BEMF 波形和反馈电流/电压采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!