This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:eQEP C2000ware 示例

Guru**** 2555900 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785621/ccs-tms320f28379d-eqep-c2000ware-example

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

嘿、我刚刚尝试了"eQEP_pos_speed" C2000ware 示例 、它看起来不起作用。  

在调试会话中、速度测量值为0、低速测量值为0 (不过 INTERRUPT_CONT 递增)

看起来 eQEP 不工作或 PWM 不工作。

但愿你能帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hakacm、

    我正在寻找合适的专家来帮助您。 您可以在周末后获得反馈。 感谢您的耐心。  周末愉快!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hakacm、

    您是否在外部将 PWM 信号连接到 eQEPA 和 eQEPB? 请参阅示例顶部部分的注释。

    外部连接  

    将 GPIO20/eQEP1A 连接到 GPIO0/ePWM1A (模拟 eQEP A 相信号)

    将 GPIO21/eQEP1B 连接到 GPIO1/ePWM1B (模拟 eQEP B 相信号)

    将 GPIO23/eQEP1I 连接到 GPIO2 (模拟 eQEP 索引信号)

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢我 解决了这个问题