This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SPI Tx FIFO

Guru**** 2528970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784858/tms320f28377d-spi-tx-fifo

器件型号:TMS320F28377D

你(们)好。

在单个 SPI 事务中、是否可能超时超过16个字节(TMS320F28377D 上 TX SPI FIFO 的长度)?  我该怎么做?

最棒的

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    是的、这是可能的。 如果您继续填充 SPI TX FIFO 缓冲区、并且不允许其变为空、则您将能够实现所需的功能。 您可以使用 SPI TX FIFO 中断使 CPU 填充 TX FIFO (或)让 DMA 填充 TX FIFO 缓冲区。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    最棒的

    Mike