This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:没有精确的硬件原理图?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785466/tmdshvmtrinspin-no-precise-hardware-schematics

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好!

这是否是唯一可用的 TMDSHVMTRINSPIN 硬件原理图?:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi3mdeJvJXhAhUKmrQKHT0WAIYQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fe2echina.ti.com%2Fcfs-file%2F__key%2Ftelligent-evolution-components-attachments%2F00-56-01-00-00-14-14-48%2Fqsg_5F00_hw_5F00_hvmtr_5F00_r1p1.pdf&usg=AOvVaw01_44WlSkxHPASKwihKIR0

我想获取整个硬件原理图吗? 这是可行的吗?

(我希望套件随附的 USB 记忆棒上会有它)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请通过以下链接下载 controlSUITE
    www.ti.com/.../controlsuite

    然后、您可能会找到 TMDSHVMTRINSPIN 的所有硬件文件、其中包括原理图(.pdf 和.sch)和 PCB 布局、请注意、原理图和 PCB 是使用 Express SCH/PCB 软件设计的。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg