This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:可通过350VDC-600Vdc 充电电源生成220V 50Hz 三相正弦信号

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/780359/tms320f28031-generation-220v-50hz-three-phase-sine-from-350vdc-600vdc-varing-supply

器件型号:TMS320F28031

尊敬的 TI:

我的项目是从额定350V-600V 输入电源生成220V 50Hz 逆变器输出。

为此、我将使用"SVGEN_MF"。 我在程序中实施了一个公式来维持220V 50Hz 逆变器输出、以实现从350V 到600V 的直流电源供电。

我已在输出端连接感应电机(测试目的), 输出电压保持在220V 50Hz,但当我将电源电压从350增加到600V 时,我的电机 RPM 将从1500更改为1400。  我无法理解、即使我的输出电压和频率保持不变。

请参阅指南。

此致、

Venky。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Venky:

    您的帖子已分配给专家、您应该很快得到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venky、

    这不是 SVGEN 的问题、我建议您重新检查应该保持电压恒定的算法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、请单击 Resolved 关闭此主题、谢谢。