This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:28379D

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779633/launchxl-f28379d-28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

大家好、我想知道如何使用 Simulink 中的霍尔传感器和 ECAP 模块来感应三相 BLDC 的位置和速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 MATLAB/Simulink 上查看 C2000 MCU 的以下链接。
    e2e.ti.com/.../484814

    请参阅以下链接、了解有关使用霍尔传感器进行电机控制的示例模型
    in.mathworks.com/.../permanent-magnet-synchronous-motor-field-oriented-control.html

    以下链接指向 Mathworks ePWM 文档页面。
    in.mathworks.com/.../c28xecap.htmll


    您还可以联系 MathWorks 技术支持、获取有关 Matlab Simulink 的更多帮助。
    in.mathworks.com/.../contact_us.html

    从 C2000侧、eCAP 模块可对霍尔信号进行采样、然后根据输入信号计算速度和角度。 角度和位置计算方法基于您想要实现的控制模式、梯形或正弦控制。 您可能会在 controlSUITE 中找到一些 BLDC 控制示例项目、这些项目可实现基于梯形控制的霍尔信号。

    controlSUITE 可从以下链接下载。
    www.ti.com/.../controlsuite
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、罗燕明我是德州微控制器的新产品、我在 ECAP 中读过它 技术参考和我理解了这一概念、但输出是 T1、我需要输出是 T1-T2 为了确定两个传感器之间的时间、我使用的是正弦控制  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中、第一个和第二个霍尔传感器的 T1和 T2时间以及它们之间的差值是测量速度所需的时间  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omar、

    如果我正确理解您的问题、您希望使用两个 ECAP 对两个不同的信号进行时间戳、然后找到增量? 如果是这样、您可以这么做。 请查看 C2000Ware 中的"ECAP_CAPTURE_EPWM"示例。 尽管这只配置一个 ECAP 来为一个信号设置时间戳、但您可以通过两个 ECAPS 对其进行调整以捕获两个信号。 完成该操作后、您可以同步它们。

    请首先获取该示例以仅捕获一个信号。 将其展开为2、然后添加同步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omar、

    您是否能够使其正常工作、或者您是否仍有疑问?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omar、

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我将假定您的问题已得到解决、并将关闭此主题。 如果情况并非如此、如果此线程由于不活动而锁定、请随意回复或创建新线程。