This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069短路

Guru**** 2944400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785023/tms320f28069-tms320f28069-short-circuit

器件型号:TMS320F28069

您好!

昨天、我想在我开发的电路板上测试 TMS320F28069 MCU。
我能够在 MCU 和 PC 之间建立连接。 我通过使用新的"Target Configuration"菜单中的"Test Connection"按钮实现了这一点。
之后、我想运行我的第一个代码、但与此同时、3、3V 电源中发生了短路。
经过一些研究、我很确定短路在 MCU 内部。

信息:
-每个 VDDIO 引脚被连接至3、3V
-每个 VDD 和 VDDIO 都使用2、2uF 电容器实现稳定。
-每个 VSS 都接地
- X1和 VREGENZ 接地
-短路电阻约为6.5欧姆
-电路板的接地电位是浮动的、但没有人触摸到它(ESD)。

问题可能是:


-我通过10k 电阻器将 X2引脚接地。
我希望这样做、以防止引脚悬空。 接地电势将约为-300V (B6-Circiut)。
我不确定是否会在引脚悬空且接地电位约为-300V 时发生这种情况、因此我想为其提供定义的电位。


-我没有连接 VDDA 和 VREFHI,它是浮动的。 VREFLO 被接地。

问题:
-是否可以通过10k 电阻器将 X2引脚接地、或者是否会损坏 MCU。 该引脚是否甚至悬空、或者是否具有确定的电势。
数据集对 X2引脚说:"如果 X2未使用、则必须保持未连接状态。"
-浮动 VDDA 和 VREFHI 引脚是否会导致损坏?

我只能进行测试、但电路品牌和 MCU 的运行水平很低、所以我只是想在测试之前研究这个问题。 此外,我不是一位原来的英语发言者。 如果有什么不能理解、请告诉我。


提前感谢:)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 MCU 内部存在短路、则在通电时会变得非常热。 发生这种情况了吗?  

    您是否在器件仍焊接到电路板上的情况下测量了电阻? 您是否能够测量已知良好的电路板中的电阻?  

    我不明白您所说的"地面电势将约为-300V (B6-Circiut)"。 请进一步解释这一点。

    [引用]是否可以通过10k 电阻器将 X2引脚接地、或者是否会损坏 MCU。 该引脚是否甚至悬空、或者是否具有确定的电势。 数据集对 X2引脚说:"如果 X2未使用、则必须保持未连接状态。" [/报价]

    最好遵循数据表中的建议。 不过,在这种情况下,我怀疑怀疑是否是由於这种情况而引致的。

    [引用]-浮动 VDDA 和 VREFHI 引脚是否会导致损坏?[/引用]

    不应将任何电源引脚保持未连接状态。 数据表对此有明确的指导原则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让您快速获得答案。

    1) 1)电源因过流而关闭。 但是、如果我提供外部电源、MCU 将变得非常热。

    2) 2)在我为 MCU 加电之前、Th 抗阻为5k Ω。

    3) 3) B6电路:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。
    1) 1)电源由于过流而关闭。 但是、当我提供外部电源时、MCU 变得非常热。
    2) 2)我为 MCU 上电之前的电阻为5千欧。
    3) 3) B6电路是整流器电路。 此电路相对于接地的接地电压约为300VAC。 MCU 的电压由隔离式直流/直流转换器与 TLV75533PDBVR 结合生成。

    我发现了另一个错误:
    我使用2个 Mohm 电阻器打开了一个0欧姆电阻器。 结果 VDDIO_1、VDDIO_2、VDDIO_5和 VDDIO_6实际上未连接到3、3V。此外、JTAG 未连接到3、3V 源。

    这是否会导致 MCU 内部发生短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的侧边没有完整的图片。 由于所提供的信息有限、似乎存在一些违反数据表规格的问题、因此可以想象、其中一个或多个问题已损坏器件。 在讨论中、我仍然不理解300V 的相关性。 如果无法访问原理图、则很难分辨。