This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:高电压 BLDC 驱动器

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784895/ccs-tmdshvmtrinspin-high-voltage-bldc-driver

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我不知道高压 BLDC 驱动器的起始位置、其规格如下:300VDC (220VAC 输入)、4kW/18A、1200rpm (400Hz)

我搜索了整个网站、但没有找到驱动程序的确切配置。 我想知道:

-我应该选择哪个 MCU? InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-MOTION? 它们在电机运行方面是否有任何差异?

-是否有必要使用 PFC?

有没有任何参考设计可以帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看以下链接、其中包含所有启用了 C2000控制器的 instaSPIN-FOC。
    www.ti.com/.../products.html
    您还可以查看以下链接、该链接对两种控制算法的功能进行了说明。
    www.ti.com/.../instaspin.html

    2. InstaSPIN-FOC 用于电机控制、PFC 用于电源以改善电机控制不需要的功率因数。

    请通过以下链接下载 controlSUITE、并参考高压套件上的电机控制器件。
    www.ti.com/.../controlsuite

    硬件文件可在以下文件夹中找到。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg