请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我不知道高压 BLDC 驱动器的起始位置、其规格如下:300VDC (220VAC 输入)、4kW/18A、1200rpm (400Hz)
我搜索了整个网站、但没有找到驱动程序的确切配置。 我想知道:
-我应该选择哪个 MCU? InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-MOTION? 它们在电机运行方面是否有任何差异?
-是否有必要使用 PFC?
有没有任何参考设计可以帮助我?