This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:XDS100v1测试连接不工作。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784741/ccs-tmdshvmtrpfckit-xds100v1-test-connection-not-working

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试使用 TMDSHVMTRPFCKIT 中的 xds100v1连接到 TMS320F28335、

我的问题是我无法连接到 F28335。

 结果测试连接显示如下:


此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

我使用的是 CCS V8、我遵循《HVMotorCtrl+PFC 套件运行方法指南》、

此致、

S.Tarik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在[Main]-J9上组装一个跳线来启用到微控制器的 JTAG 连接。
    2.未组装[M3]-J5上的跳线以启用 HVMotorCtrl+PFC 套件上的板载仿真器。
    3.确保5.0和3.3V 电源适用于 F28335 controlCARD。

    您可以查看以下文档来调试 JTAG 连接。
    www.ti.com/.../spracf0.pdf