This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG:错误70:DSP CLK 频率错误

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784502/c2000-gang-c2000-gang-error-70-dsp-clk-frequency-error

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

您好,

MCU:TMS320F28377S

外部 OSC:25MHz

编程工具:C2000-GANG  软件:C2000-GANG 1v0100-SETUP
我,在我们定制设计的电路板中尝试使用 C2000-GaN 编程器。实际应用中有两个问题。
1、如果器件时钟输入为25MHz 并且 C2000-Gang DSP 时钟设置为25MHz、Error69或 Error 70。  
   错误69:DSP 固件启动失败
   错误70:DSP CLK 频率错误

   如果器件时钟输入为20MHz 并且 C2000-Gang DSP 时钟设置为20MHz、则下载程序时无问题。

   此版本是否不支持将时钟设置为25MHz?

2、我们希望使用 C2000-GANG 的加密功能。 选择 MCU 28377S 后,“写入 CSM”使能按钮为灰色。

   不支持28377S 的加密?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请直接通过 support@elprotronic.com 联系 Elprotronic。
    如果需要任何信息、他们将联系我们。

    谢谢、此致、
    Vamsi