This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMJ320F2812:严重异常 SMJ320F2812 EVA PWM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SMJ320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/778976/smj320f2812-critical-anomaly-smj320f2812-eva-pwm

器件型号:SMJ320F2812

我的客户正面临 SMJ320F2812 EVA PWM 中的严重异常。 突然、一个正常工作的器件 PWM 输出不会出现。 但是、一旦我们将其关闭并打开、它就能正常工作、直到现在问题还没有解决。 一种可疑的方法是由于单个事件或 EMI 而导致寄存器损坏。 另一个原因是、我们已将 PDPINTx 接地、因为我们不使用它、并且我们尚未启用 PIE 中的中断。 那么、该中断是否可以发生呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    这些信息很少。
    但是、接地的外部中断不应能够触发中断。

    这个正在调试的新固件、还是突然显示不同行为的现有固件?
    此事件发生的频率如何? 如果频繁、则不可能与 SEU 相关(除非这是来自辐射源的测试结果)。

    如果可以重复事件、则可以修改固件以帮助调试和隔离原因。

    我还建议评估电源。 如果器件不处于建议的工作条件内、电源噪声可能会中断器件的运行。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    由于我没有回听、我将关闭此帖子。 如果您有更多信息、您可以发布回、它将重新打开。 如果已锁定、您可以创建新帖子。
    此致、
    涉水