This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28033:TMS320F28033

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SM73201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781181/ccs-tms320f28033-tms320f28033

器件型号:TMS320F28033
主题中讨论的其他器件:SM73201

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

感谢您的回复。

先生、我的代码正常工作。 。 当我按下开关(SW1)并在测试点(TP17)探测时、ARC 正在生成、因此正常。

  

但是、当我在电容器(C75)之后测量相同的信号时 、它不会传输到 ADC 引脚

我所做的是、我移除了这个电容器(C75)、我确定我已经在 ADC 引脚上提供了 R63和 C78 RC 滤波器、所以我不会产生噪声。

现在、我不明白为什么需要移除该电容器。?

如果实际的 ARC 正在生成、那么我需要这个电容器会发生什么情况?

此致、

Vishal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、
    您的查询需要由不同的团队处理。 我正努力为此找到合适的小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    我不熟悉此参考设计的详细信息、但我可以支持 SM73201相关问题。

    由 C75、R62、R63和 C78组成的 RC 网络构成一个带通滤波器。 C75、R62构成响应的高通部分、-3dB 频率为339Hz。 C78和 R63构成了响应的低通部分、-3dB 频率为678kHz。

    如果我正确解读上述示波器图片、则输入频率约为700kHz、峰峰值幅度为4.24V。 在这种情况下、我希望衰减大约3.5dB。

    您能否在 ADC 输入节点 ADC+IN 上安装 C78后测量响应? 我希望波形类似、但峰峰值幅度约为2.7V。 在这种情况下、安装 C78或安装0欧姆跳线时的峰峰值应相同、因为700kHz 的"噪声"频率远高于339Hz 的 HP 截止频率。

    此外、查看第7页的参考原理图、有一条注释说明电路板的电源+V 需要介于8V 和12V 之间、以确保 ARC 噪声电路正常运行。 如果您的工作电源电压低于8V、这可能说明系统无法检测到测试"噪声"波形的原因。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您重放。
    但是、如果您检查50us 是时序、并且10us 是1个点、因此它是100kHz、那么我的示波器中的频率大约为100kHz。
    由于带通滤波器的频率约为339hz 至678khz。 因此、我的频率必须通过 BPF。 此外、HPF 截止频率为339HZ、由 c75和 R62构成。 因此、它也必须由 HPF 传递、因为输入信号为100kHz、没有任何衰减。 此外、我还提供了10V 电源、因此是电弧电路。 那么、我为什么需要移除 C75。
    此致、
    Vishal。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    我误解了您的范围捕获。 因此频率接近100kHz。 我同意、这应通过滤波器的 HP 部分、但衰减很少或没有衰减。

    移除 C75时、是否要用短或0欧姆跳线替换它? 使用电路中的 C75、您是否直接在 SM73201 ADC 的引脚2上测量相同的波形、频率和振幅? 您是否曾尝试使用不同的0.047uF 电容器替换 C75以确保电容器未损坏?

    在 ARC 信号到达 C75之前、已经有相当多的滤波。 我可以看到、该电容器的唯一原因是阻断直流偏移电压、然后通过 R62建立2.5V 的新直流偏置电平。

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,
    SIR I 已将 C75替换为短路... 而不是零欧姆、因为我想检查它是否正常工作。
    当我在安装 C75之前测量信号时,可以看到相同的信号,在移除该引脚上的 C75电容器后,可以看到相同的信号。 我已将其删除。
    那么、我可以将其从电路中移除吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    我不能说这会对整体系统性能产生100%的影响、但您应该可以移除 C75并替换为短路。 C75会形成一个高通滤波器、但设计中已经有多个高通滤波器级。 您将获得一些低于375Hz 的其他信号内容。 这可能会导致某些信号的 ADC 输入饱和、但这取决于 ARC 的总频率成分。 我认为固件会"过滤"这一点、因此只要额外的带宽不会使 ADC 输入饱和、那么总体性能就应该非常小。

    此致、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,先生。。 谢谢你。