This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:InstaSPIN 代码中是否有任何器件:主频率120MHz? TMS320F2807X?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779401/tms320f280049c-is-there-any-device-main-frequency-120mhz-inside-instaspin-code-tms320f2807x

器件型号:TMS320F280049C

 InstaSPIN 代码内是否有任何器件:主频率120MHz?  TMS320F2807X?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    就绝对 CPU MHz 而言、100MHz 时的 F280049C 是具有 InstaSPIN 的最高速度器件。  您能提供一些有关应用程序尝试执行的操作的更多信息、我们能更好地理解100MHz 是否足够。  与 F2806x 90MHz 器件相比、F28004x 器件上有几个增强功能、例如闪存包装程序/CLA 后台任务等、这些功能应该有所帮助。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想要再次查看是否有任何后续问题。
    最棒的
    Matthew