Other Parts Discussed in Thread: AM1808, TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:AM1808、
大家好、
我遇到了与 Simulink 相关的问题。
我有 STIM210陀螺仪传感器、我从 Simulink 中处理器(TMS320F2808)的 SCI 接口读取该传感器。 此外、还与另一个处理器(AM1808)进行 SPI 通信、在该处理器中、我通过 GPIO 引脚发送 PWM 信号、以告知我已准备好进行 SPI 通信。 AM1808处理器对 PWM 周期进行计数、以了解 TMS320F2808是否正常工作。 如果被计数的 PWM 周期不等于预期的周期、它会始终向 TMS320F2808发送复位信号、以便重新启动 SPI 通信和所有其他外设正常工作。 在进行此介绍之后、出现了以下问题:
如果在 TMS320F2808工作之前 STIM210未上电、TMS320F2808处理器将无法正常工作。 以下内容理解了这一点:
-如果 AM1808处理器对 TMS320F2808发送的 PWM 周期进行计数、它会发现周期数是(1/8)倍、应为(cycle_count=cycle_counted_w应该 为/8)。
如果发生这种情况、TMS320F2808处理器将不再正常工作、它需要进行电源复位以修复问题。
我愿意接受各种想法和建议。
谢谢。