This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:需要 TMS320F28379D controlCARD R1.3连接器的器件型号

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSHSECDOCK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/783280/tms320f28379d-need-part-number-for-the-connector-for-the-tms320f28379d-controlcard-r1-3

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCKC2000WARE

我们计划使用 TMS320F28379D controlCARD R1.3。

在哪里可以找到此控制器卡的器件型号或连接器类型。

感谢你的帮助

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    有两个器件型号、它们可在 TMDSHSECDOCK 的 BOM 中找到、该 BOM 位于 C2000Ware 内的"C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\ExperimentterKits\DockingStation_ HSEC_120or180PIN\R5_0"。

    1. HSEC8-160-01-L-DV-A-BL
    2. HSEC8-130-01-L-DV-A

    第二个连接器的第一个引脚是距离第一个连接器的最后一个引脚21mm OC。 请参阅随附的 JPG.致敬

    Cody