请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: 工具/软件:Code Composer Studio
MotorWare 中的默认 InstaSpin 项目 最初是为使用 3 PWM 模式(而非6 PWM)驱动 DRV8312而开发的、
••DRV8312能否像 数据表中的图片那样生成 OUTA、OUTB 和 OUC?
以及在套件 DRV8312-69M-KIT 基础上构建的 CC 项目
我需要在 CC 上编译代码以生成 梯形信号、如下所示

如果是100%内部 PWM、则为以下情况