This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:TMS320F28030低温启动问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781051/tms320f28030-tms320f28030-low-temperature-start-up-problem

器件型号:TMS320F28030

尊敬的 TI:

   我们的客户在  步进电机驱动器产品中使用 TMS320F28030。  

   当温度低于-20度时、TMS320F28030无法启动、但规格支持-40至125。  

   这对这个问题是否合适?  我们如何解决这个问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以了解有关此问题的更多信息? MCU 是否在低温时未启动? 电机无法启动、但 MCU 可以正常执行代码? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我们从您那里得知已经过去了一周、因此我假设您不再需要对您的问题进行澄清、您的问题将会将此主题标记为"已关闭"。 如果您对此主题有任何其他疑问、您可以使用帖子进行回复或创建新主题。 谢谢。