This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:C19、C20、C21、C22、C25、 C26、C27、C28

Guru**** 2537600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/782097/drv8312-69m-kit-c19-c20-c21-c22-c25-c26-c27-c28

器件型号:DRV8312-69M-KIT

我有一个 DRV8312-69M-KIT 原理图。

 原理图显示了填充选项(C19、C20、C21、C22、C25、 C26、C27、C28)。

1、如何设置 C19、C20、C21、C22、C25、 C26、C27、C28值?

2.我能否删除 C19、C20、C21、C22、C25、 C26、C27、C28?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以删除这些组件。 或将其保留为 EVM 套件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C19、C20、C21、C22、C25、 C26、C27、C28?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为高频信号噪声滤波器、您可以在任何电气工程或电路手册中找到有关此类电路设计的更多信息。