This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:控制器规范

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40304, TMS320F28335, LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/782331/tms320f28335-controller-specification

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TPS40304LAUNCHXL-F28379DC2000WARE

大家好、

我正在设计降压转换器(TPS4034)的数字控制。

TMS320F28335 或 C2000哪款控制器更适合实施。

此致、

Abhishek Bhardwaj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、

    您能否提供指向您正在考虑的转换器的链接? 我找不到任何与 TPS4034完全匹配的结果。

    您有其他要求吗?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能还需要考虑更新的 C2000器件、例如 F28375s 将以更快的速度运行、它还包含一些 F28335上没有的高级功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、您好!
    很抱歉、转换器是 TPS40304。 我只是想知道哪一个更易于编码、因为我不是来自编码背景、所以我想避免使用语法和冗长的代码。
    此外、如果您可以提供一些有关编码环境的信息、我应该将这些信息用于这两种情况。

    此致、
    Abhishek Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    TPS40304似乎是一款无需软件的 ASIC。 该行为由数据表中所述的外部组件选择决定。 您还可以使用 WEBENCH 进行交互式设计。

    基于 MCU 的解决方案通常面向具有更高性能和灵活性需求的系统。 这些解决方案需要定制硬件和软件开发。

    如果您只需要一个低功耗直流转换器来为电路板上的某些 IC 供电、那么 TPS 解决方案将是更好的选择。 您可以访问电源管理 产品页面论坛 以了解更多信息。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、您好!
    TPS40304是我的降压转换器、它有一个用于控制输出的模拟控制器。 我的项目是为其开发数字控制器、我应该使用微控制器来实现数字控制。 我需要知道哪一个更易于使用。 我认为我的问题以前有点不清楚。 希望您现在了解我的问题。
    此致、
    Abhishek Bhardwaj。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    为了进一步清除问题、TMS320F28335 一款 C2000器件、因此我想您询问要使用哪款 C2000器件?

    LAUNCHXL-F28379D 将是一个良好的评估平台。 它使用支持 driverlib 和标头编程选项的更新器件。 您可以查看这两者的示例并选择更易于使用的样式。

    主要开发工具是 Code Composer 、F28379D 的支持文件通过 C2000Ware 分发。

    Driverlib 示例安装在这里:~\C2000Ware_XXXX\driverlib\f2837xd\examples

    标题示例安装在此处:~\C2000Ware_XXXX\device_support\f2837xd\examples

    您还可以观看在线 F2837xD 技术讲座 以进行介绍性练习。

    Tommy