This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:RC 振荡器 TMS320F28033PAGQ?

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/782314/tms320f28033-rc-oscilator-tms320f28033pagq

器件型号:TMS320F28033

您好!

  1. 在数据表中、显示我们的振荡器在30°C 时的值恰好为10MHz
    1. 是否为每个 MCU 提供100%的保证?
      1. 如果是、如何保证?
      2. 如果没有、偏差是多少?
        Piotr Demidowicz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表仅引用10MHz 的典型(典型值)值(在表5-7中)、而不是精确值。 我假设您的陈述基于 SPRS584M 第36页的图5-9、其中仅显示最小/最大值和温度变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Haresh、

    是的、我正在转到此表。

    在这种情况下、我需要30°C 时的内部振荡器的最小值和最大值。

    可以提供吗?

    Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    否、我们不提供有关30°C 时最小/最大精度的官方指导。 鉴于振荡器的温度和电压漂移特性、该规格的实用性也有限。 换言之、器件很可能不会在正好为30C 和1.8V VDD 的条件下工作。 图5-9中的图显示了频率随温度变化的程度。

    内部振荡器应该是一个低成本的基准时钟,其精度很高,足以操作器件并通过具有宽松时钟要求或异步信令的协议进行通信。 如果应用具有 ppm 要求、建议使用具有更高精度和稳定性的外部时钟源。

    Tommy