Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
主题中讨论的其他器件:DRV8301
我购买了 DRV8301、目的是运行 BLDC 鼓风机电机。 我的输入电压为12-14V、转速为3400 rpm 时的电流应~25A。 但是、使用 InstaSPIN_MOTION_F2806xM GUI、我能够使用识别电机功能来识别电机、但驱动电机的速度不超过1500rpm。
在 GUI 中的速度和扭矩选项卡上、我将速度设置为3400、然后按下启动/停止电机、电机将转速设置为大约1500rpm 并关闭。 START/STOP (启动/停止)附近的指示灯会变回灰色、我必须重新启动。
我应该从哪里开始进行故障排除? 我已经尝试更改 GUI 中的大多数设置、例如电机放大器和频率
谢谢、Matt