This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:接地引脚

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/782110/ccs-tms320f28335-ground-pin

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

请帮助我找到 TMS320F28335的接地引脚、我在数据表和许多文件中搜索、我无法找到。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅器件数据表中的信号说明表

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经看到过、数据表中有很多接地引脚、但在电路板(硬件)上找不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damini:

    您是指 LaunchPad 还是控制卡?

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LaunchPad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damini:

    在 LaunchPad 上、有一些引脚用于 BoosterPack 连接。 您将在此处找到标记为"GND"的引脚。 您还可以参阅 Launchpad 快速入门指南或用户指南以获取确切的引脚编号

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可在 C2000Ware 中找到 controlCARD 的多个原理图-查看 boards/controlCARD/TMDSCNCD28335下的内容。

    希望这会有所帮助。