This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:引导模式选择

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/782125/tms320f28069-boot-mode-select

器件型号:TMS320F28069

CCS: 6.1.2.00015

调试器:USB560 V2系统跟踪(Blackhawk)

提前感谢您。


我通过 GPIO 设置成功进入了 sci 引导模式。

请参见下图。


但是、我想在应用程序中进入 sci 引导模式、而不是 GPIO 设置。

我想实现红色虚线框的功能。

"具有(TRST = 0)的独立引导模式"、无论"仿真引导模式(TRST = 1)"如何、我都希望在我的应用中进入 SCI 引导模式。


如何在软件中进入引导模式?