请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 CCS: 6.1.2.00015
调试器:USB560 V2系统跟踪(Blackhawk)
提前感谢您。
我通过 GPIO 设置成功进入了 sci 引导模式。
请参见下图。
但是、我想在应用程序中进入 sci 引导模式、而不是 GPIO 设置。
我想实现红色虚线框的功能。
"具有(TRST = 0)的独立引导模式"、无论"仿真引导模式(TRST = 1)"如何、我都希望在我的应用中进入 SCI 引导模式。
如何在软件中进入引导模式?