This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:无法从子系统生成 PIL 模型

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/780716/tms320f28069m-not-able-to-generate-pil-model-from-subsystem

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:ash

您好!

我正在使用 Simulink、希望从子系统生成 PIL 块。 每当我尝试生成 PIL 块时、我都会在诊断窗口中看到这一点:-

在构建文件夹中生成代码:D:\ash_PC2\MATLAB 工作区\Panva\mil_new\Subsystem1_ERT_RTW
#4169 有一个 无条件转换'{PM_State=1}'、用于阴影以下转换: '[PM_Status=5]' 您也可以通过单击 此处来配置诊断。 [6类似]
Component:Stateflow | Category:Coder warning
接线端 #4178 没有通往状态或接线端子的无条件路径、并且有多条通向状态端子的路径。 由于 Stateflow 的反向跟踪语义、这可能导致运行时行为混乱。 具体而言:1. 此结下游的转换可能会多次执行(取决于此结的入射路径数量)。 执行可能会一直回退到该结上游的另一个转换、从而导致执行不需要的转换。 为了避免这种可能引起混淆的行为、请考虑从该结 #4178添加到端子结的无条件转换。 这将确保执行永远不会从这个结点后退。 键入"sfhelp ('backup_warning_error')"以获取不需要的反向跟踪语义的更多示例。 您还可以通过单击 此处配置诊断。 [9类似]
Component:Stateflow | Category:Coder warning
数据 "模式" 具有8位数据类型。 但是、配置参数的"硬件实现"部分没有8位数据类型。 如果8位计算溢出、这可能会导致仿真结果与代码生成结果不匹配。  [14类似]
Component:Stateflow | Category:Coder warning
模型采样时间设置为1e-05秒、比该阈值长。 在 图表 "子系统1 /子系统1 /图表"中转换"之后(2、usec)":之后(2、usec) [ 4类似]
Component:Stateflow | Category:Coder warning
###使用系统目标文件调用 Subsystem1.RTW 上的目标语言编译器###:C:\Program Files\MATLAB \R2018b\RTW\c\ERT\ERT.tlc ###正在加载 TLC 函数库.......... ###为自定义数据生成 TLC 接口 API。 ###初始直通模型以缓存用户定义的代码.......... ###高速缓存模型源代码........................................................................ ................................................................ ………… ###正在写入头文件 Subsystem1_types.h ###正在写入源文件 Subsystem1.c ###正在写入头文件 Subsystem1_private.h ###正在写入头文件 Subsystem1.h。 ###正在写入头文件 rtwtypes.h ###正在写入头文件 rtmodel.h ### TLC 代码生成完成。 ###使用工具链评估模型中指定的 PostCodeGenCommand ###:德州仪器(TI) C2000代码生成工具 v16.9.2| gmake (64位 Windows)###创建'D:\ash_PC2\MATLAB 工作区\Panva\mil_new\Subsystem1_ERT_RTW\Subsystem1.mk…… ###成功完成模型的代码生成:Subsystem1 ###创建 HTML 报告文件 Subsystem1_codegen_rpt.html
构建过程成功完成
但它不会为相同的器件生成 PIL 模型。 请帮我、我尝试了很多解决方案、但遇到了问题
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为 PIL 提供演示后、您能否进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到线索、请通过以下方式联系我们:

    in.mathworks.com/.../contact_us.html

    因为我们需要将案例提交给 PIL 团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwinee、

    我希望您已就您的问题与 Mathworks 联系。 感谢 Venkatesh 的支持。
    我现在要关闭此主题。 请创建新的 E2E 主题以供您进一步提问。

    此致、
    Veena