This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:UART (SCI) NRZ 格式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781910/tms320f28069-uart-sci-nrz-format

器件型号:TMS320F28069

大家好、

我正在将  Siemens SDI Tapas 社区逆变器用于我的项目工作。 我想获得以下问题的答案:

1) 1) SCI 使用 NRZ 格式。 是单极还是双极

2) 2)我想为电路板使用 UART 转 USB 转换器。 在这种情况下、我应该 使用基于 TTL 的 UART 转 USB 转换器还是基于 RS232的 UART 转 USB 转换器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑜伽、

    SCI NRZ 格式为单极。 对于您的电压电平转换器、器件工作电压(和 SCI 引脚)为3.3伏、不应超过此值。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您的快速回复。  然后、我假设我可以使用具有3.3V 额定电压选项的 UART TTL 到 USB 串行转换器(如下所示)。

     此致、

    瑜伽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑜伽、

    是的、这应该起作用。

    - Ken