This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027:I2C 接口线路 SDA/SCL 是由5V 逻辑还是3.3V 驱动?

Guru**** 2585405 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781876/launchxl-f28027-are-i2c-interface-lines-sda-scl-driven-by-5v-logic-or-3-3v

器件型号:LAUNCHXL-F28027

您好!

我使用 F28027 i2c 与 S2GO 压力 DPS310通信 、但该器件的最大额定电压为4V。因此、我必须确保不对器件的任何引脚施加电压
超过4V 的绝对最大额定值、否则可能会损坏。

 那么、LAUNCHXL-F28027是一个5V 逻辑板吗? (SDA/SCL)引脚输出3.3V 还是5V!!? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Younes Thabet、

    I2C 为漏极开路、因此不驱动输出电压、线路仅驱动为低电平。 电压将取决于上拉电源。

    最棒的
    Kevin