This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069烧写问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781230/tms320f28069-tms320f28069-burn-problem

器件型号:TMS320F28069

你好

当客户使用 TMS320F28069时、他发现 TMS29069的复位波形异常(如图所示)。 每次特定时间复位都会下降、但3.3V 电源非常稳定。 谢谢你

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leon、
    它看起来部件已擦除、WD 正在超时。 因此,不知道客户为什么认为这是“异常”。 这是因为波形不是"干净的"吗? 也就是说、客户是否担心-XRS 引脚波形中的噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hareesh
    是的、客户担心-XRS 引脚波形中的噪声、这可能会给 TMS320F28069带来潜在的问题。
    此致
    Leon
    文晔集团 μ A
    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A
    手机:(86) 159 8985 2994
    电话:(86) 755-26743880分机:6643
    传真:(86) 755-26743990
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leon、
    客户是否已查看电源线本身(VDDIO)上的噪声? 如果没有、请让他们检查(确保示波器处于交流耦合状态、垂直刻度在100mV 附近)。 如果示波器在电源线上显示噪声、则客户需要通过适当的滤波来解决该问题。