This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:关于 TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2928740 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781311/tmdshvmtrpfckit-about-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28069MISOMOTORWARE

我有一个 hv 电机开发套件: TMDSHVMTRPFCKIT、并已将其与28035控制卡 TMDSCNCD28035结合使用

现在我想学习 InstaSPIN FOC 技术,我可以将其与28069M 控制卡 TMDSCNCD28069MISO 配合使用吗 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它也支持 InstaSPIN-FOC 的 TMDSCNCD28069MISO。 您可以从以下链接下载 motorWare、其中包括 instaSPIN-FOC 的所有相关文件。
    www.ti.com/.../motorware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。