This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:XRSn 引脚的功能

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781196/tms320f280049-the-ability-of-xrsn-pin

器件型号:TMS320F280049

您好、Support teram

我现在正在阅读关于 XRSn 引脚的 DM/TRM。

但我找不到以下几点。 我想知道 XRSn 引脚是否具有以下特性。

(1)公差功能。

 我找到了有关 GPIO 二进制文件的此功能、但发现了 XRSn 引脚。

(2)噪声消除。

(3)我想知道 是否需要对上电复位激活的电压进行编程。

BR

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koro-San、

    1. 假设您在问复位引脚是否具有去抖功能。 引脚确实具有毛刺脉冲滤波器。
    2.  “噪声消除”–应在 MCU 外部实施进一步的噪声过滤措施
    3.  我假设您询问 POR 阈值是否可编程。 答案是“否”