This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:让 TMDSHVMTRINSPIN 硬件修复 EVM

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781225/tmdshvmtrinspin-ask-tmdshvmtrinspin-hardware-to-repair-evm

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

你(们)好  

我的客户购买了一 个 TMDSHVMTRINSPIN、但在进行调试时损坏。

在哪里可以找到 TMDSHVMTRINSPIN BOM 和 PCB 来帮助他们修复它? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请从以下链接下载 controlSUITE、然后进行安装。
    www.ti.com/.../controlsuite

    硬件文档将位于以下文件夹中、其中包含您需要的所有文件。 原理图和 PCB 布局由 express SCG/PCB 设计、但也有相关的 pdf 格式文件。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1