This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:TMS320F280041 -采用 ADS114S08B 时、SPI 模式1中的/CS 时序

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B, TMS320F280041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/780257/tms320f280041-tms320f280041---cs-timing-in-spi-mode-1-with-ads114s08b

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件:ADS114S08B

您好!

我们实施了基于 ADC ADS114S08B 的输入采集系统该系统通过 SPI 连接到 TMS320F280041 DSP。


我们尝试在 SPI 模式1 (CPOL = 0、CPHA = 1)下使用4线 SPI 配置(/CS SCLK MISO MOSI)、这是 ADC 数据表中的建议。 在这种情况下、/CS 被连接至高电平、直到最后一个 SCLK 上升沿、并且在从该沿经过一个不可预置的延迟时间后被释放。 在 ADS114S08B 中、CS 上升沿的延迟时间必须使 FIN SCLK 下降沿至少20ns。 如何在 TMS320F280041中确保这种情况? 使用所需的 SPI 模式1、/CS 在最后一个 SCLK 下降沿变为低电平。

我们知道可以将/CS 驱动为 GPIO 或始终将其连接到 GND、但我们认为这些可能是权变措施、而不是正确的解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirkoc、

    我目前被一些紧迫的承诺所限制。 我将在接下来的几个工作日内与您联系。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirkoc、

    F280041 SPI 确实支持 SPI 模式1 (CPOL = 0、CPHA = 1)。 我相信您正在计划配置 F280041 SPI 为主模式。
    如果是、请检查 F280041 DS 中的 SPI 主模式开关特性(时钟相位1)和 SPI 主模式时序要求。

    请检查 SPI 主模式开关特性(时钟相位1)的参数23。 根据我看到的满足20ns 要求、这不是问题。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    我认为问题是对 DSP 的"SPI 模式1"模式与 ADC 的不同解释。 具体而言、查看时序图可以通过在 DSP 中设置时钟相位= 0来保持 ADC 中报告的时钟相位= 1。

    我已经尝试设置时钟极性和时钟相位= 0、看起来工作正常。

    此致。