This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] F05:为什么可以#39;t 我在闪存中设置超过2个断点?

Guru**** 2928510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/780932/faq-f05-why-can-t-i-set-more-than-2-breakpoints-in-flash

问: 为什么我在闪存中设置的断点不能超过2个?  为什么我无法在闪存中单步执行代码?

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答:

    注意:此答案适用于具有 F05闪存的器件。  请参阅:  [常见问题解答] F05闪存:哪些 C2000器件具有"F05闪存"?

    Code Composer Studio 支持软件断点和硬件断点。 当调试从闪存存储器运行的代码时、必须使用硬件断点。 基于 F05的器件可访问2个硬件断点。 步进还需要设置硬件断点。

    Code Composer Studio 自动设置两个断点:(a)程序末尾和(b) CIO (用于 printf)。 这可以防止您具有用于在闪存中调试应用的任何断点。 可以通过在调试器选项->程序/存储器加载选项中禁用"CIO"和"程序结束"断点来更改此行为。   应该注意的是、通过执行此过程、您将失去输出 CIO 文本(例如 printf 等)的能力。  它还将阻止程序在退出时自动停止。

    注意:基于 C28x 的较新器件、例如 F28004x、没有此限制!! 这些器件具有一个称为 ERAD 的模块。 有关更多详细信息、请参阅数据手册和 TRM。

    有关 F05的更多常见问题解答、请参阅 [常见问题解答] F05闪存:常见问题解答