This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] F05闪存:Code Composer 插件中的"已初始化 RAM 警告&quot 是什么意思?

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/780920/faq-f05-flash-what-does-the-initialized-ram-warning-from-the-code-composer-plug-in-mean

Q:当使用 Code Composer Studio 对闪存进行编程时、我会收到有关已初始化 RAM 的警告。  此警告意味着什么?

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答:

    注意:此答案适用于具有 F05闪存的器件。  请参阅:  [常见问题解答] F05闪存:哪些 C2000器件具有"F05闪存"?

    这意味着有一个被分配给 RAM 区域的已初始化段。 当电源和 JTAG 被连接时、这将正常工作、但是一旦断电、RAM 数据将丢失、这将在独立执行时阻止正确执行。 需要检查链接器.cmd 文件、以确保所有已初始化的段都分配给闪存。

    此消息可能指示至少一个指定为加载到闪存但从.cmd 文件中的 RAM 运行的段(对于正确的闪存设置而言是正常的)。 此警告是正常的、只要所有已初始化的段已经被验证分配给上述闪存、就可以安全地忽略此警告。 DSP/BIOS 项目也将生成此警告、这是因为有几个数据段被分配给 RAM。 在这种情况下、也可以忽略该消息。

    有关 F05的更多常见问题解答、请参阅 [常见问题解答] F05闪存:常见问题解答