请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
通常、在 CAN 通信协议中、我们使用 ID 0xFF 来表示广播帧。
但是、如果标识符配置为实现点对点 CAN 通信。 然后广播帧(ID 0xFF)也将被阻止。
因此,我的问题是:如何同时接收点对点 CAN 通信和广播帧?
我是否必须使用2个邮箱并将一个设置为接收点对点帧、将另一个设置为接收广播帧?
谢谢!