This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:询问 FFT 示例

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/780684/tms320f280049-ask-for-fft-example

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好

我看到 C2000可以在上执行 FFT 算法

 VCU

2. TMS320F387X FFT 示例:C:\ti\C2000Ware_1_00_06_00_Software\libraries\DSP\FPU\c28\examples\FFT,

有什么区别? 按硬件或查找表执行 FFT。

基于 TMS320F280049、哪个项目示例最适合开始?

目的是对 ADC 数据进行采样、然后进行数字滤波和 FFT 计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以从以下示例 C 开始:\ti\C2000Ware_1_00_06_00_Software\libraries\DSP\FPU\c28\examples\FFT\2837x_rfft_adc_RT

    此示例通过 ADC 对 PWM 信号进行采样并实时运行 FFT。 此示例针对 F2837x、您可以将器件支持更改为 F280049、因为使用的示例与两个器件中的 FPU 硬件完全相同。

    此致

    Himanshu