This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:软件识别封装类型

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779804/tms320f28375d-recognition-of-a-package-type-by-s-w

器件型号:TMS320F28375D

您好!

客户想知道一种通过软件识别封装类型(BGA 或 QFP)的方法、例如寄存器访问。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshita-San、

    是的、PARTIDL 寄存器中的 PIN_COUNT 域(位10-8)包含器件的引脚信息。  这可以在器件 TRM 的以下位置找到: http://www.ti.com/lit/spruhm8 第262页。  这也应该是驱动程序 LIB 中的一个记录字段。  请注意、只能通过双核器件上的 CPU1访问该寄存器。

    该寄存器位于0x5D0008、位描述如下:

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    让我确认一件事、以防万一。
    客户担心 PIN_COUNT 在未来5、6和7的含义会发生变化。
    当前的固定值(含义)将来是否保持不变?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshita-San、
    对于 F2837xD/F2837xS/F2807x 器件、电流值是固定的。 如果不同器件(如 F28004x)支持该位域、则该位的含义可能不同。 但是、PARTIDH 寄存器(偏移量0xA)中的 PARTNO 位字段会告诉 FW 器件所属的系列限制该范围。

    最棒的
    Matthew