This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36H33B2:Concerto 上的 HTTP 和 MQTT

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/780330/f28m36h33b2-http-and-mqtt-on-concerto

器件型号:F28M36H33B2

我正在尝试设置使用网络通信模型之一(IBM IOT、MQTT 或 HTTP)的 GUI Composer 应用。 但我不确定如何设置目标应用程序以使其正常工作。 我想我需要在目标器件上放置一些 MQTT 或 HTTP 客户端应用、类似于用于 USB_UART 模型的串行监视器? 对于 如何开始使用 Concerto M3的目标端应用软件以使 MQTT 和 HTML 正常工作、是否有任何示例或指南?   

对于 HTML、起始点可以是Concerto 器件上的 enet_uIP 示例代码(C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m36x\V210\F28M36x_examples_Master\Enet_UIP)、但如何让 GUI 应用程序由目标器件 Web 服务器托管?

对于 MQTT 、我看到了 SimpleLink WiFi MCU 的一些示例、但是否有适用于具有以太网链路的 Concerto 的 MQTT 客户端示例应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    协奏器件没有 MQTT 示例。 不过,有一个 LWIP Web 服务器应用程序,它可以作为起点。 您可以设计自定义 HTML 页面并使用它创建文件系统、然后将其加载到 Concerto 器件(将运行 Webserver)并处理来自浏览器(客户端)的请求。  

    此致、

    Sudharsanan